medioambiente Hace 5 dias

Controlado el incendio del sur de Portugal

AFP

Monchique (Portugal) (AFP) -

Los bomberos portugueses consiguieron controlar el incendio que quemaba desde hace una semana la turística región del Algarve, en el sur del país, pero siguen en alerta máxima, indicaron este viernes los servicios de protección civil.

"Podemos decir que este incendio está controlado" aunque los bomberos siguen movilizados, declaró en una rueda de prensa Patricia Gaspar, la portavoz de la Autoridad Nacional de la Protección Civil.

"Tenemos que permanecer atentos para poder reaccionar ante las reactivaciones del fuego que van a surgir muy puntualmente", explicó.

"El riesgo de incendio es todavía elevado" debido a las condiciones meteorológicas desfavorables, con "un aumento de la temperatura y la baja humedad del aire" previstas en las próximas horas, añadió.

El viernes por la mañana, más de 1.300 profesionales con el apoyo de cuatro aeronaves estaban todavía desplegados la zona.

Las autoridades portuguesas anunciaron el jueves por la noche que la situación estaba "globalmente estabilizada".

Esto permitió a los habitantes evacuados volver progresivamente a sus domicilios.

"Actualmente tenemos 49 personas desplazadas", señaló Gaspar. Pero "estamos poniendo todo en marcha para que una gran mayoría pueda volver a sus casas a lo largo de la jornada".

Desde que se declaró este incendio el viernes en los alrededores del municipio de Monchique, 164 km al sur de Lisboa, las llamas causaron 41 heridos, uno de ellos grave, según el último balance de protección civil. De ellos, 22 son bomberos.

El incendio de Monchique, una zona plantada de pinos y eucaliptos altamente inflamables, arrasó alrededor de 27.000 hectáreas, según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS).

AdChoices