economía Hace 3 dias

Sudáfrica implementa el salario mínimo a partir del 1 de enero

AFP

Johannesburgo (AFP) -

Los trabajadores sudafricanos tendrán derecho a partir del 1 de enero a un salario mínimo, una medida que beneficiará en principio a unos 6 millones de personas, anunció este viernes el presidente Cyril Ramaphosa.

"Es un progreso histórico para los trabajadores de Sudáfrica, que han sido explotados durante generaciones" dijo Ramaphosa en un discurso en Johannesburgo.

"También es un gran progreso para el movimiento sindical (...) y para el mundo del trabajo en su conjunto porque demuestra el compromiso de los empresarios con los salarios más justos y la mejora de las condiciones laborales" añadió.

El salario mínimo queda fijado en 20 rands (1,43 dólares)/hora, o 3.500 rands al mes. El gobierno calcula que la medida beneficiará al 70% de los trabajadores agrícolas y al 90% del personal doméstico.

Su entrada en vigor se produce cinco meses antes de las elecciones generales.

La ley promulgada deja sin embargo exentas a las empresas que tengan dificultades financieras para aplicar este salario mínimo.

Cyril Ramaphosa es un exsindicalista que se reconvirtió en empresario. Asumió las riendas del Congreso Nacional Africano (ANC) en diciembre y se convirtió en presidente en febrero, tras la dimisión del polémico Jacob Zuma.

Ramaphosa ha prometido relanzar la economía sudafricana, que sufre de un crecimiento mediocre y un desempleo masivo (27%), y también erradicar la corrupción.

El principal partido opositor, la Alianza democrática (DA), votó en contra del salario mínimo porque estima que provocará "importantes pérdidas de empleos".

AdChoices