economía Hace 3 dias

Inflación anual en México se desacelera a 4,72% en noviembre

AFP

México (AFP) -

La inflación anual en México se desaceleró en noviembre al ubicarse en 4,72%, acercándose ligeramente a la meta del banco central, dijo este viernes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

La cifra fue menor al 4,9% que se registró en octubre y al 5% de septiembre, según cifras del instituto.

En su comparación mensual, los precios para los consumidores mexicanos aumentaron 0,85% respecto de octubre, según el reporte, el primero que se difunde bajo el gobierno del izquierdista Andrés Manuel López Obrador, quien asumió el 1° de diciembre. 

En el anteúltimo mes del año, se registró un descenso en los precios de alimentos, como el aguacate y la naranja, y del gas doméstico.  

El objetivo de inflación del Banco de México (central) es de un 3% anual, con un margen un punto porcentual por encima o por debajo. Pero la estimación oficial es que la inflación anual se ubicará en 4,5% al cierre del 2018.

Sin embargo, "es poco probable que las cifras recientes eviten que el Banco de México eleve la tasa de referencia en su reunión del 20 de diciembre", tras haberla llevado a 8% a mediados de noviembre, dijo la firma británica Capital Economics en un informe a sus clientes. 

Esa fue la tercera vez en el año que el banco central elevó su tasa de referencia y está a un paso de igualar el máximo histórico de agosto de 2008, cuando llegó a 8,25%, un escenario "probable", según Capital Economics.

Expertos atribuyeron las decisiones de la autoridad monetaria a la inquietud por las políticas que aplicará López Obrador, quien ha insistido en que durante su sexenio el país será un sitio seguro para inversionistas.

El Banco de México espera que la inflación se desacelere hasta llegar a 3,7% al final de 2019. 

AdChoices