sociedad Hace 4 dias

Londres pone límites a apuestas en maquinas tragamonedas para combatir la ludopatía

AFP

Londres (AFP) -

El gobierno británico anunció este jueves que reducirá a 2 libras, como mucho, el precio de una apuesta en las máquinas tragaperras para paliar los estragos del juego.

Hasta ahora, los jugadores podían apostar hasta 100 libras (132 dólares, 114 euros) en 20 segundos.

"Los problemas de juego pueden destruir la vida de individuos, familias y comunidades. Es correcto tomar estas medidas ahora para asegurarnos de que una industria del juego responsable proteja a los más vulnerables de nuestra sociedad", dijo la ministra de Deportes y Sociedad Civil, Tracey Crouch, al anunciar su decisión.

Crouch precisó a la BBC que la medida, que recibirá con toda seguridad el respaldo parlamentario, entrará en vigor en una fecha por determinar de 2019.

Hay unas 183.000 máquinas tragaperras en el Reino Unido, y el gobierno denuncia que se concentran sobre todo en áreas desfavorecidas, con altas tasas de desempleo, tratando de atraer a gente que necesita dinero.

Según cifras oficiales, hay 430.000 ludópatas en el Reino Unido, un país con una gran afición a las apuestas.

AdChoices