sociedad Hace 4 dias

Abogado de actriz porno enfrentada a Trump denuncia arresto "político"

AFP

Washington (AFP) -

La actriz estadounidense de películas pornográficas Stormy Daniels, enfrentada legalmente al presidente Donald Trump, fue arrestada el miércoles de noche mientras actuaba en un club de estriptis, lo que fue denunciado por su abogado como un "montaje con motivaciones políticas".

Daniels, quien dice haber tenido una relación con Trump -que el presidente niega-, fue arrestada en Ohio luego de que oficiales la acusaran de tocar a propósito a clientes del club donde actuaba "en una parte anatómica específica".

Según el reporte del incidente, publicado por un medio local, dos detectives de policía y un oficial abordaron a Daniels -quien se encontraba en toples- en el escenario luego de que ella "usara sus senos desnudos para golpear a clientes" y "tocara los senos de mujeres clientes".

Daniels supuestamente puso sus senos en la cara de una detective, antes de "forzar" la cara de otro agente policial hacia su pecho y "abofetear su cara con sus senos desnudos".

La ley de Ohio prohíbe a clientes tocar a una bailarina desnuda o semidesnuda en un club.

La actriz porno fue liberada bajo fianza el jueves por la mañana.

Su abogado, Michael Avenatti, dio otra versión, y aseguró que estos agentes "encubiertos" pidieron a Stormy que los tocase: "Sin que ella lo supiera, la policía montó una operación en ese club", dijo a la MSNBC este jueves.

"Durante su presentación, estos oficiales le preguntaron si podían colocar su cara entre sus senos, y ella dijo que sí", explicó.

A través de su cuenta de Twitter ya había denunciado que el hecho tenía un trasfondo político: "Esto fue un montaje con motivaciones políticas. Apesta a desesperación. Combatiremos todos los cargos falsos".

"¿Están empleando recursos de las fuerzas del orden para operaciones encubiertas como esta? Tiene que haber prioridades más importantes!!!", añadió.

- "Ridículo" -

En un comunicado que hizo público Avenatti, Daniels explicó que no podría presentarse a los espectáculos que tenía agendados para este jueves en la noche. "Pido disculpas a mis fans en Columbus", dijo.

Avenatti informó asimismo que Daniels no se presentaría a la lectura de cargos prevista para el viernes en la corte municipal del condado Franklin, en Ohio, y probablemente abandonaría el estado en la tarde de este jueves.

Daniels, cuyo verdadero nombre es Stephanie Clifford, intenta que la justicia anule un acuerdo firmado en 2016 por el cual ella recibió 130.000 dólares a cambio de su silencio sobre la relación que habría tenido con Trump en 2006.

El acuerdo se firmó justo antes de la elección de Trump en la presidencial de 2016. La actriz porno demanda la anulación del mismo, aduciendo que no fue firmado por Trump.

El mandatario ha negado haber tenido una relación con ella, pero su abogado Michael Cohen dijo haber pagado de su bolsillo los 130.000 dólares a Daniels sin haber sido reembolsado por Trump. Aunque luego el mandatario reconoció haber devuelto el dinero a su abogado.

AdChoices