noticias Hace 4 dias

Wall Street cierra jornada variable con leve baja

The Associated Press

NUEVA YORK (AP) — Las acciones concluyeron una jornada de altibajos con un leve retroceso el jueves en la Bolsa de Valores de Nueva York, ya que las pérdidas de las compañías tecnológicas y los bancos lastraron las ganancias en otros sectores del mercado.

Micron Technology cayó 3,2% y Bank of America perdió 1%.

El mercado se fue a la baja antes de una nueva ronda de negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China. Ambos países han amenazado con imponerse aranceles.

Las acciones del sector energético fueron en contra de la tendencia. Valero Energy subió 4,1%.

El índice Standard & Poor’s 500 perdió dos unidades (0,1% ) para ubicarse en 2.720, mientras que el promedio industrial Dow Jones declinó 54 puntos (0,2% ) para cerrar en 24.713 y el tecnológico Nasdaq cayó 15 puntos (0,2% ) a 7.382.

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años subió a 3,11%.

AdChoices