noticias del mundo Hace 4 dias

Trump denuncia "caza de brujas" tras un año de pesquisa sobre trama rusa

AFP

Washington (AFP) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a denunciar una "caza de brujas" el jueves, al cumplirse un año de la investigación de la trama rusa que lidera el fiscal especial Robert Mueller. 

"Felicitaciones Estados Unidos, estamos en el segundo año de la gran caza de brujas en la historia estadounidense... y aún no hay colusión y no hay obstrucción" a la justicia, tuiteó.

El 17 de mayo de 2017, Mueller -director del FBI entre 2001 y 2013, bajo los gobiernos de George W. Bush primero y de Barack Obama después- fue designado para investigar, de manera independiente, la interferencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016 y los posibles vínculos entre Moscú y el equipo de Trump.

Su nombramiento ocurrió después del despido por parte de Trump de James Comey, entonces jefe del Buró Federal de Investigaciones (FBI) a cargo de la pesquisa.

En la década de 1990, un fiscal con poderes similares al de Mueller, Kenneth Starr, casi hizo caer al presidente Bill Clinton, quien sobrevivió a un impeachment por un cargo de perjurio y otro de obstrucción en los casos de su relación extramarital con la pasante de la Casa Blanca Monica Lewinski y por acusaciones de acoso sexual por parte de Paula Jones.

Durante el año pasado, Mueller presentó acusaciones contra ciudadanos y compañías de Rusia por su papel en una campaña de desinformación en las redes sociales en 2016 para favorecer la victoria de Trump. 

Rusia niega categóricamente haber coludido con el equipo de Trump, pero la comunidad de inteligencia de Estados Unidos cree que el propio presidente ruso Vladimir Putin promovió esa propaganda cibernética. 

Cuatro miembros de la campaña Trump-2016 también fueron procesados por delitos que no están directamente relacionados con una posible colusión, aún no probada en los documentos divulgados hasta ahora. 

¿Cuál ha sido la estrategia del equipo de Trump al comenzar este segundo año de pesquisas? Convencer a la opinión pública para que exija un rápido punto final.

"Vamos, han tenido un año entero", dijo Rudy Giuliani, el famoso exalcalde de Nueva York que se sumó recientemente al equipo de abogados de Trump. 

"Vamos a aumentar la presión para que esto termine, simplemente ha durado demasiado", afirmó en una entrevista con el sitio de noticias Politico.

- "Repugnante, ilegal e injustificada " -

El mismo vicepresidente Mike Pence, no vinculado sin embargo a la pesquisa, dijo lo mismo días atrás: "Por el interés del país, creo que es hora de concluir".

Pero parece improbable que Mueller, un exmilitar y exdirector del FBI austero y metódico que hasta ahora no ha revelado su juego, cambie su enfoque y su calendario, y nadie en Washington tenga la menor idea. 

La pregunta sobre sus próximos pasos divide a los juristas estadounidenses. 

Giuliani afirma estar seguro de que Mueller no inculpará a Trump, incluso si cree haber reunido suficientes pruebas en su contra. 

Si así fuera, seguiría la argumentación del Departamento de Justicia de que la Constitución prohíbe el enjuiciamiento de un presidente en funciones. 

Esto no significa que su investigación haya sido en vano: Mueller podría optar por escribir un informe detallado que resuma los elementos recopilados y podría servir como base para un posible procedimiento de destitución al Congreso.

Cualquiera sea el resultado, los reiterados ataques del mandatario contra esta investigación independiente, que calificó el jueves de "repugnante, ilegal e injustificada", suscitan fuertes críticas. 

"Hoy es un buen día para recordar que la investigación del fiscal especial es seria, no partidista y clave para la integridad de nuestra democracia", dijo Chuck Schumer, líder de la minoría demócrata del Senado, rechazando en varios tuits la existencia de una "caza de brujas".

A meses de decisivas elecciones legislativas, las encuestas muestran que los republicanos corren riesgo de perder el control de la Cámara de Representantes, el cuerpo que iniciaría cualquier proceso de acusación contra Trump. 

No está claro si la investigación de Mueller concluirá antes de que los estadounidenses vuelvan a las urnas nuevamente en noviembre.

AdChoices