lo último del fútbol Hace 1 semana

Independiente y Gremio abren el fuego en batalla de titanes por la Recopa

AFP

Buenos Aires (AFP) -

El argentino Independiente, campeón de la Copa Sudamericana, y el brasileño Gremio de Porto Alegre, ganador de la pasada Copa Libertadores de América, se enfrentarán la noche del miércoles en Avellaneda (periferia sur de Buenos Aires) en la primera finalísima por la Recopa Sudamericana 2018.

1. El regreso del 'Rey de Copas'

La conquista a fines del año pasado de la Copa Sudamericana significó un reverdecer de laureles para Independiente, que celebró la obtención siete años después de su primera conquista en el mismo certamen, a expensas de Flamengo y en el colosal Maracaná.

Después de varias temporadas lejos de los éxitos internacionales, los 'Diablos Rojos' revivieron con la obtención de la Copa Sudamericana, liderados por Ariel Holan, un DT con pocos pergaminos en el fútbol y más reconocido por su labor como entrenador de hockey sobre césped, pero que dejó su marca como conductor y a la vez hincha fanático del club de Avellaneda.

"Esperemos hacer dos grandes finales y traer la Recopa a casa. Estamos con mucho entusiasmo y muy contentos de volver a poner a Independiente en disputas de copas internacionales. Debe ser habitual que Independiente juegue estos torneos, no solo por el prestigio sino también por la parte económica", consideró el entrenador del 'Rojo'.

2. Análisis del rival

"No vamos a desmerecer al rival. Ellos con dos o tres jugadas te pueden definir la serie, por eso vamos a tratar de llevarlos a nuestra dinámica. Es un fútbol muy técnico y con jugadores de gran talento. Pero si conseguimos sacarle la pelota al rival vamos a tener muchas chances de quebrar a Gremio", consideró Holan en su análisis del rival, al que estudió a conciencia.

"La característica del fútbol brasileño es la subida por los laterales, así que vamos a tener que cuidar ambas bandas. Los dos equipos llegamos al choque con varias bajas por ventas y demás factores, y sus jugadores son buenos pero los nuestros también juegan bien. Mi equipo está lejos de su techo. Estamos en igualdad de condiciones", amplió. 

3. Gremio, con algunos inconvenientes

El conjunto entrenado por Renato Gaúcho llega a este desafío como campeón de la Libertadores, que se adjudicó a fines de noviembre pasado, luego de superar en dos finales encarnizadas al argentino Lanús.

Sin embargo, el 'Tricolor' gaúcho se presentará con poco ritmo de partidos y además desembarcó en suelo argentino sin dos lesionados: el volante Arthur, con una dolencia en el tobillo izquierdo, y el lateral Madson, marginado por una contractura, mientras que el mediocampista Ramiro cumple una suspensión por su expulsión en la final de la pasada Libertadores.

"Vamos a hacer una mini-Libertadores, un clásico entre Brasil y Argentina. Es una final y se juega con el corazón. Nuestro equipo está enfocado en hacer un buen partido y llevar un buen resultado a Porto Alegre", consideró el lateral Bruno Cortez.

La primera final se jugará este miércoles desde las 21H00 locales (00H00 GMT del jueves) en el estadio Libertadores de América, de Independiente, y el desquite se jugará el 21 de este mes en el Arena de Porto Alegre.

El ecuatoriano Roddy Zambrano será el árbitro del primer duelo, secundado por Byron Romero y Christian Lescano.

Estas son las posibles formaciones:

Independiente: Martín Campaña - Fabricio Bustos, Alan Franco, Fernando Amorebieta y Gastón Silva o Juan Sánchez Miño - Nicolás Domingo, Fernando Gaibor y Maximiliano Meza - Martín Benitez, Emmanuel Gigliotti y Leandro Fernández. DT: Ariel Holan.

Gremio: Marcelo Grohe - Leo Moura, Pedro Geromel, Walter Kannemann y Bruno Cortez- Jailson y Maicon - Alisson, Luan y Everton – Jael o Cícero. DT: Renato Gaúcho.

AdChoices