economía Hace 1 semana

Francia bate su récord histórico de exportación de vinos y alcoholes

AFP

París (AFP) -

Las exportaciones francesas de vinos y alcoholes batieron su récord histórico en 2017, con una facturación adicional de mil millones de euros, anunció este miércoles la federación de exportadores.

En total, Francia vendió en 2017 en el extranjero 198,6 millones de cajas (de 12 botellas) de vino y alcohol, un 5% más que el año anterior, con un beneficio total de 12.900 millones de euros (+8,5%), indicó la Federación de Exportadores de Vinos y Espirituosos de Francia (FEVS).

Este resultado "consolida el lugar del sector como segundo excedente comercial de Francia, con 11.500 millones de euros", afirmó Antoine Leccia, presidente de la FEVS.

Igual que el año pasado, el coñac fue el producto que más aumentó sus exportaciones (+8,7% en volumen y +10,8% en valor), aunque el vino también tuvo buenos resultados en el extranjero (+6% en volumen y +9,6% en valor) después de cuatro años en los que los vinos franceses perdieron la batalla ante a los españoles y los italianos.

En total se vendieron en el extranjero casi 145 millones de cajas de vino francés (+6%).

En particular se vendieron muy bien los vinos espumosos, empezando por el champán, con unas exportaciones de 12,5 millones de cajas en 2017 (+4,3%). 

Tras la incertidumbre provocada por el Brexit en 2016, las ventas del año pasado en la Unión Europea (UE) volvieron a crecer (+4,5%). Pero el récord se explica principalmente por Estados Unidos y Asia.

Estados Unidos se mantiene como primer mercado para el alcohol francés, con una facturación que ya supera los 3.000 millones de euros (+10%).

China también creció, con una facturación superior a 1.200 millones de euros (+25%), al impulso de la urbanización del país y la creciente clase media.

AdChoices