deportes Hace 4 dias

La nadadora Ledecky bate el récord mundial en 1.500 metros libres

AFP

Indianapolis (Estados Unidos) (AFP) -

La estrella de la natación estadounidense Katie Ledecky rompió este miércoles su propio récord mundial en los 1.500 metros libres con un tiempo de 15 minutos, 20 segundos 48/100 en Indianápolis, Indiana.

La cinco veces campeona olímpica mejoró en cinco segundos (15:25.48/100) la marca de referencia anterior que estableció en el Campeonato Mundial 2015 en Kazan, Rusia.

"Sabía antes de tomar la salida que iba a nadar rápido, el entrenamiento está yendo realmente bien. Estoy haciendo cosas que no hacía antes, no sabía si todo el trabajo realizado en los últimas seis semanas se traducirían en una carrera tan rápida", explicó Ledecky.

Ledecky, de 21 años, realizó la hazaña en la reunión de Indianápolis, contando para el circuito American Swimming Pro Series en su debut profesional.

La múltiple medallista olímpica era estudiante de la Universidad de Stanford (California) hasta marzo, y tuvo que someterse a la regulación de la NCAA, la organización para el deporte universitario en los Estados Unidos, que prohíbe la firma de contratos, asociación y patrocinio.

Ledecky ganó cuatro oros olímpicos (200m, 400m, 800m, relevo de 4x200m) en los Juegos Olímpicos de Río-2016, y ganó cinco títulos en el Campeonato Mundial de Budapest 2017.

Tiene cinco títulos olímpicos (800 metros en 2012 más 4 en Río), catorce títulos mundiales y tres récords mundiales (400 metros, 800 metros y 1.500 metros estilo libre).

Los 1.500 metros femeninos, que no estaban en las pruebas olímpicas, formarán parte del programa de los próximos Juegos de 2020 en Tokio.

Ledecky todavía tiene que competir en Indianápolis en 100 y 400 metros libres el jueves; 200 y 400 libres el viernes y 800 y 200 libre el sábado.

AdChoices