cultura Hace 4 dias

"Game of Thrones" acapara las nominaciones a los Emmy

AFP

Los Angeles (AFP) -

Tal vez sea una incógnita quien terminará sentado en el Trono de Hierro, pero no hay duda de que "Game of Thrones" volvió al Emmy con ganas de arrasar.

La serie acaparó este jueves, con 22, el mayor número de nominaciones al Emmy, el premio más importante de la televisión de Estados Unidos.

La fantasía medieval, también llamada "Juego de tronos", sobre familias nobles disputándose el control de los Siete reinos es ya el programa de ficción más galardonado en la historia del Emmy (12).

Y tras perderse la pasada edición de los premios --salió al aire después de la fecha de corte--, vuelve a competir en la categoría de mejor drama, que ganó en 2015 y 2016.

Lena Headey, Nikolaj Coster-Waldau, Peter Dinklage y Diana Rigg fueron nominados en las categorías de actuación. Kit Harington y Emilia Clarke quedaron fuera.

Defenderá el título de mejor drama la serie distópica "The Handmaid's Tale", que por su parte consiguió 20 nominaciones y ha robado mucha de la atención al ser un show sobre un régimen teocrático en medio de las protestas de defensores de los derechos de la mujer tras la nominación de un juez ultraconservador a la Corte Suprema por parte del presidente Donald Trump.

El programa humorístico "Saturday Night Live" recibió 21 nominaciones y se impone un nuevo récord de 252 en toda su historia. Le sigue "Game of Thrones" con 129, muchas de ellas en categorías técnicas.

Los Emmy dan la bienvenida a ganadores del Óscar como la española Penélope Cruz y John Legend, así como a estrellas de la música como el puertorriqueño Ricky Martin y Sara Bareilles... además de Legend.

La serie dramática de ciencia ficción "Westworld" recibió 21 nominaciones, mientras que la comedia "Atlanta", creada por Donald Glover, recibió 16 y parte favorita ante la ausencia de "Veep" este año luego que su protagonista Julia Louis-Dreyfus se retirara para tratarse de un cáncer de mama.

Samira Wiley, nominada por "Handmaid's", y Ryan Eggold anunciaron los nominados a los Emmys, que se entregan el 17 de septiembre en el Microsoft Theater de Los Ángeles.

- Los "genios" de la pintura y la moda -

La Academia de la Televisión anunció entre los nominados a la también estrella de cine Antonio Banderas y al venezolano Edgar Ramírez, que ya compitió en 2011 por su papel en "Carlos", que también le valió una nominación a los Globos de Oro.

Cruz, Martin y Ramírez fueron nominados por la segunda temporada de "American Crime Story", que gira en torno al asesinato del diseñador Gianni Versace, interpretado por el venezolano, a manos del asesino en serie Andrew Cunanan, que encarna Darren Criss, también nominado.

La serie se inspiró en el libro de la periodista Maureen Orth, que asegura haber llevado a cabo una minuciosa investigación sobre la muerte del famoso diseñador, y explora la homosexualidad en el Estados Unidos de los años 90.

Es la primera nominación para Cruz, que ganó un Óscar en 2009 por "Vicky Cristina Barcelona" e interpreta a la hermana del diseñador, Donatella.

Banderas por su parte fue nominado a mejor actor --la categoría de Criss-- por su personificación del pintor Pablo Picasso en la serie de Nat Geo "Genius".

"Es un ser muy controvertido en su vida privada, eso yo lo entiendo", dijo Banderas en una entrevista reciente con la AFP.

"Zorro, Dr. Strange, Harry Dunne, Todd Alquist y Jesucristo, que compañía increíble", escribió Criss. "Rindo honor a tu talento Antonio Banderas, Benedict Cumberbatch, Jeff Daniels, Jesse Plemons, John Legend", los otros nominados de su categoría, por lo general plagada de estrellas y en la que Al Pacino quedó fuera.

"Soy todo un fanático, felicitaciones".

- Una nominación para "Roseanne" -

No fue un año de grandes estrenos, abriendo la puerta a programas consolidados como "GoT", que compite en la categoría de mejor drama contra el show de espías durante la Guerra Fría de FX "The Americans", la bioserie monárquica "The Crown", la atrevida "Stranger Things", el drama familiar "This Is Us" y el western de ciencia ficción "Westworld" y la serie distópica protagonizada por Elisabeth Moss.

Entre los ausentes estarán "Better Call Saul" y "House of Cards", sacudida por el escándalo de abuso sexual en Hollywood tras varias denuncias contra su estrella, el dos veces ganador del Óscar Kevin Spacey, que fue despedido del show.

El clásico de finales de los años 1980 "Roseanne" tuvo un exitoso regreso a la pantalla, con su rara representación de la vida de la clase obrera en la televisión estadounidense, y también de simpatizantes del presidente Donald Trump, ampliamente ignorados por Hollywood.

Pero un tuit racista de su protagonista Roseanne Barr -que en la vida real apoya al mandatario republicano- llevó a la cadena ABC a cancelar el programa.

Con todo, Laurie Metcalf fue nominada, tras ganar un Tony y recibir una nominación al Óscar. El show fue también nominado en una categoría de edición.

Llama la atención que Netflix rompió con 17 años de dominio de HBO de más nominaciones. El servicio online lideró este año con 112 indicación, mientras que la cadena se llevó 108.

AdChoices