cultura Hace 2 dias

Dolce&Gabbana causa sensación en Milán, Versace rinde homenaje a Gianni

AFP

Milán (AFP) -

La marca italiana Dolce&Gabbana volvió a causar sensación en la Fashion Week de Milán este sábado al hacer desfilar a un centenar de jóvenes actores, blogueros o hijos de estrellas, mientras que Versace rindió homenaje a su creador, Gianni, muerto hace 20 años.

Los diseñadores italianos Domenico Dolce y Stefano Gabbana se dirigen a la generación de los milenials, esos jóvenes nacidos entre los años 80 y 2000 para los que internet no tiene ningún secreto, porque los consideran como el futuro de la moda. 

Este sábado, cientos de esos jóvenes acudieron al teatro Metropol, escenario habitual de los desfiles de la marca en Milán, para asistir al evento.  

El actor estadounidense Will Peltz, el modelo británico Olivier Cheshire, Christian Combs, hijo del rapero estadounidense Puff Daddy, y Presley Gerber, hijo de la top model Cindy Crawford, fueron algunos de los invitados a desfilar. 

La casa italiana ofreció una colección fiel a su imagen con lentejuelas, telas brillantes, pedrerías y encajes. 

Para los hombres, eligió como tema principal el juego de naipes, estampando cartas como el rey de corazones en sus camisas, pantalones cortos o trajes. 

Las camisas de flores y los bermudas de seda completan un vestuario masculino bastante llamativo. 

Las mujeres lucieron por su parte corsés ultra sexis, negros o blancos, asociados con unas bombers que caían sobre sus hombros. 

Horas antes, Christian Pellizzari presentó una nueva colección masculina y femenina inspirada en Venecia. 

La casa italiana propone vestir a los hombres con pantalones ligeros de flores, que pueden acompañar una camiseta blanca, un estilo veraniego e informal, al que se pueden añadir una bomber y unas sandalias. 

Para las mujeres, Christian Pellizzari prevé un estilo más sofisticado con faldas largas y ligeras, y vestidos con adornos en los hombros o volantes, combinados en ocasiones con calcetines largos. 

Ante la mirada de su fundador, el italiano Renzo Rosso, la marca Diesel Black Gold ofreció una colección mixta en la que predominaron las superposiciones. 

Los hombres desfilaron con parkas, a veces sin mangas, asociadas a camisas amplias, llevadas por fuera del pantalón. 

En cuanto a las mujeres, lucieron faldas largas con abertura por delante y túnicas ligeras, de flores o de cuadros. 

- Homenaje a Gianni Versace -

Veinte años después del asesinato de su hermano Gianni, fundador de Versace, su hermana Donatella quiso rendirle homenaje con su nueva colección.

Gianni Versace murió por disparos de un asesino en serie estadounidense, Andrew Cunanan, el 15 de julio de 1997 en Miami Beach.

El desfile de este sábado se hizo en la intimidad del jardín de la sede histórica de la marca.

La colección, ligera y fácil de llevar, presenta este año trajes a rayas negros y blancos, con su bolsa a juego, bombers acolchados o una camisa entallada con shorts de seda negra.

La mujer Versace puede optar por su parte por un vestido corto y un profundo escote, o un conjunto de falda corta a juego con una blusa a cuadros con grandes hombreras.

AdChoices